DUG_AC_Palovaroitin_WSE-00

Laitteen testaaminen

Laitteessa on testitila, joka auttaa varmistamaan laitteen oikean toiminnan. Suosittelemme testaamaan laitetta kerran kuukaudessa. Jos laite on asennettu liikkuvaan kotiin, on suositeltavaa testata laite viikoittain ja ennen jokaista matkaa.

HUOMAUTUS: Wiser-sovelluksen avulla voit asettaa kuukausittaisen muistutuksen testihälytykselle asetuksissa.

Yksittäisen laitteen testaaminen

TÄRKEÄ: Testaa laite kerran kuukaudessa ja varmista, että se toimii oikein.

Paina jokaisen laitteen testi-/vaiennuspainiketta yli 3 s, kunnes hälytys soi. Jos testihälytys ei kuulu, laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen.


Yhdistettyjen laitteiden testaaminen

Kaikkia laitteita voi testata samanaikaisesti yhdistetyssä verkossa yhdellä toiminnolla.

  1. Valitse mikä tahansa liitetty laite.

  2. Paina testi-/vaiennuspainiketta yli 18 s, kunnes hälytys sammuu kaikissa toisiinsa liitetyissä laitteissa.

Jos yhteenliitetyissä laitteissa ei ole laukaistu hälytystä, varmista, että langattoman yhteyden asetukset ovat oikein. Myös kunkin laitteen välinen etäisyys on eritelmän mukainen.

HUOMAUTUS: Yhdistettyjen laitteiden laukaistu hälytys pysyy pidempään, vaikka vapautat testi-/vaiennuspainikkeen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?