DUG_AC_Brandvarnaren_WSE-00

Testa enheten

Enheten har ett testläge som hjälper till att säkerställa att enheten fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du testar enheten en gång i månaden. Om enheten installeras i ett mobilt hem rekommenderas att enheten testas varje vecka och före varje resa.

OBS: Med hjälp av Wiser-appen kan du ställa in den månatliga påminnelsen för att testa larm i inställningarna.

Testa den enskilda enheten

VIKTIG: Testa enheten en gång i månaden för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Tryck på knappen Test/Hush på varje enhet i mer än 3 s tills ett larm släcks. Om testlarmet inte låter är enheten inte ansluten till strömförsörjningen.


Testning av den eller de sammankopplade enheterna

Det går att testa alla enheter samtidigt i ett sammankopplat nätverk med en enda manövrering.

  1. Markera en sammankopplad enhet.

  2. Tryck på och håll in knappen Test/Hush i mer än 18 s tills ett larm utlöses på alla sammankopplade enheter.

Om inget larm utlöses på de sammankopplade enheterna ska du se till att inställningarna för trådlös sammankoppling är korrekta. Avståndet mellan varje enhet ligger också inom specifikationerna.

OBS: Det utlösta larmet på de sammankopplade enheterna kvarstår en längre tid även om du släpper knappen Test/Hush.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?