DUG_Füstérzékelő DC_WSE-02

LED jelzések

Párosítás

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot.

A LED másodpercenként egyszer sárgán .

A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik.

Visszaállítás

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot, és tartsa lenyomva > 10 másodpercig.

A LED 10 másodperc után pirosan kezd villogni.

Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. A készülék 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. A készülék ekkor újraindul, és a LED zölden villog, mielőtt kikapcsolná a gépet.

Működtetés

Üzemmód Készenléti LED Riasztási hang Időtartam

Normál mód / Készenléti mód

48 másodpercenként villog

KI

Riasztási mód

Helyi riasztás *

1 másodpercenként villog

3 sípolás 4 másodpercenként

Összekapcsolt riasztás

KI

3 sípolás 4 másodpercenként

Teszt üzemmód

1 másodpercenként 1 villanás

3 sípolás 4 másodpercenként

A Test/Hush gomb felengedéséig

RF összekapcsolás tesztelése

KI

3 sípolás 4 másodpercenként folyamatosan

25 mp

Csendes üzemmód

8 másodpercenként villog

KI

10 perc

Alacsony akkumulátor-töltöttségű üzemmód

48 másodpercenként villog

1 sípolás 48 másodpercenként

Élettartam vége: cserélje ki a füstérzékelőt

Hiba üzemmód

2 villanás 48 másodpercenként

2 sípolás 48 másodpercenként

A hiba elhárításáig

Szundi mód

Alacsony akkumulátorszint

24 másodpercenként villog

KI

10 óra

Hiba

2 villanás 24 másodpercenként

KI

10 óra

Riasztás memória

48 másodpercenként villog

KI

10 óra

MEGJEGYZÉS: Minden üzemmódban a LED pirosan villog.

* Helyi füstriasztásoknál az összes piros LED villog, míg a helyi hőmérséklet-riasztásoknál csak a készenléti piros LED villog.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?