DUG_Füstérzékelő DC_WSE-02

Tesztelési emlékeztető

A Wiser alkalmazásban be tud állítani egy emlékeztetőt a tesztelésre.
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson az Összes eszköz > Füstérzékelő elemre.
  2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.
  3. Az emlékeztető bekapcsolásához koppintson a tesztelési emlékeztető kapcsolóra (A).


    MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás értesítést küld, hogy emlékeztesse Önt a teszt elvégzésére minden hónapban, ha ez a funkció be van kapcsolva.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?