DUG_Füstérzékelő DC_WSE-02

A LED jelzőfény beállítása

A LED fényerő szintjét a minimum és maximum között kézzel vagy a Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja.

A LED fényerő kézi módosítása

  1. Ha a készülék készenléti módban van, nyomja meg röviden a teszt/némítás gombot 3-szor 2 másodpercen belül.

  2. Amikor a piros LED be van kapcsolva, nyomja meg röviden a Test/Hush gombot a Min. és Max. közötti váltáshoz. LED fényerő.

  3. A beállított fényerősség beállításához nyomja meg újból röviden a Test/Némítás gombot 3-szor 2 másodpercen belül. Ellenkező esetben megvárhat 30 másodpercet, hogy a készenléti LED kikapcsoljon, majd a fényerő szintje mentésre kerül.

A LED fényerejének módosítása az alkalmazás használatával

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson az Összes eszköz > Vezeték nélküli füstérzékelő elemre.

  2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.

  3. Koppintson a LED jelzőfény szintje opcióra (A).

  4. Kövesse az előugró értesítésben megadott beállításokat, majd koppintson az Ok gombra (B).

  5. Válassza a Minimum vagy Maximum jelzőszint opciót (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?