DUG_Detetor de fumo DC_WSE-02

Definir a luminosidade do LED

Pode alterar o nível de luminosidade do LED entre o mínimo e o máximo manualmente ou através da aplicação Wiser.

Alterar manualmente a luminosidade do LED

  1. Quando o dispositivo estiver no modo de espera, pressione por curto o botão de teste/silêncio 3 vezes em 2 s.

  2. Quando o LED vermelho estiver ligado, pressione o botão Test/Hush para alternar entre Min. e Max. Luminosidade do LED.

  3. Pressione novamente o botão Test/Hush 3 vezes em 2 s para armazenar o nível de luminosidade ajustado. Caso contrário, pode esperar 30 segundos até que o LED de suspensão se desligue e, em seguida, o nível de luminosidade será guardado.

Alterar a luminosidade do LED através da aplicação

  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Detetor de fumo.

  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Configurações.

  3. Toque no Nível de Luz do Indicador LED (A).

  4. Siga as configurações mencionadas na notificação de pop-up e, a seguir, toque em Ok (B).

  5. Selecione o nível do indicador mín. ou máx. (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?