DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

LED-valon kirkkauden säätö

Voit muuttaa LED-valon kirkkaustasoa minimi- ja maksimiarvon välillä manuaalisesti tai Wiser-sovelluksen avulla.

LED-valon kirkkauden muuttaminen manuaalisesti

  1. Kun laite on valmiustilassa, paina testi-/vaiennuspainiketta lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.

  2. Kun punainen LED palaa, vaihda Min- ja Max-asetusten väliin painamalla testi-/vaiennuspainiketta lyhyesti. LED-kirkkaus.

  3. Paina testi-/vaiennuspainiketta uudelleen lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa, jotta säädetty kirkkaustaso säilyy. Muussa tapauksessa voit odottaa 30 s, että valmiustilan LED-valo sammuu, ja sitten kirkkaustaso tallennetaan.

LED-valon kirkkauden muuttaminen sovelluksella

  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Palovaroitin.

  2. Napauta laitteen ohjauspaneelisivulta Asetukset-kohtaa.

  3. Napauta LED-merkkivalon tasoa (A).

  4. Valitse ponnahdusilmoituksessa mainitut asetukset ja napauta sitten Ok (B).

  5. Valitse Min- tai Max-ilmaisintaso (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?