DUG_Sensor de temperatura/humedad_WSE_02

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, puntee + .
  2. Puntee Exploración automática y, a continuación, Confirmar.
  3. Si tiene varios hubs, ejecute el paso 4 o continúe con el paso 5.
  4. Pulse Seleccionar hub y seleccione el Hub Wiser en el menú desplegable.
  5. Pulse brevemente la tecla de función 3 veces (< 0,5 s).
    NOTA:
    • El LED parpadea en naranja.

    • Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

    SUGERENCIA: Si desea emparejar varios dispositivos, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Seleccione Sensor de humedad de temperatura y pulse Siguiente (A).

  7. Pulse Terminado cuando el enlace se realice correctamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?