DUG_Ikkuna-/ovitunnistin_WSE-02

Esimerkki toiminnosta

Tässä esittelyssä kuvataan, kuinka luodaan toiminto valon kytkemiseksi päälle oven avaamisen yhteydessä.
  1. Luo automaatio > +.
  2. Napauta Muokkaa nimeä‑painiketta, anna toiminnon nimi ja napauta Tallenna-painiketta.
    VINKKI: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan napauttamalla .
  3. Napauta Lisää ehto > Kun laitteen tila muuttuu > Ikkuna-/ovitunnistin.
  4. Napauta Ikkuna-/ovitunnistin > Avaa.
  5. Napauta Lisää tehtävä > Käynnistä laite ja valitse Mikromoduulin valokytkin.
  6. Napauta Kytkin > Päällä (A) ja valitse Tallenna.
  7. Valitse Seuraava.

  8. Valitse Toiminnon asetukset -sivulla Tallenna.

    Kun toiminto on tallennettu, se näkyy Toiminto-välilehdessä. Voit ottaa toiminnon käyttöön napauttamalla vaihtokytkintä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?