DUG_Ikkuna-/ovitunnistin_WSE-02

Tekniset tiedot

Paristo

3 VDC, CR2450

Pariston käyttöikä

Enintään 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystiheyden ja ympäristön mukaan)

Nimellisteho

≤ 90 mW

IP-luokitus

IP20

Toimintataajuus

2405–2480 MHz

Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho

≤ 7 dBm

Käyttölämpötila

-10 °C ... 50 °C

Suhteellinen ilmankosteus

10–95 %

Ensisijaisen osan mitat (K × L × S)

50,3 × 33,0 × 16,3 mm

Toissijaisen osan mitat (K × L × S)

50 × 9 × 9 mm

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?