DUG_Ikkuna-/ovitunnistin_WSE-02

Toiminnon luominen

Toiminnon avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda toimintoja tarpeidesi mukaan.
Automaation luominen:
  1. Napauta Koti-sivulla .
  2. Luo automaatio > +.
  3. Napauta Muokkaa nimeä‑painiketta, anna toiminnon nimi (A) ja napauta Tallenna-painiketta.
    VINKKI: Voit valita toimintoa vastaavan kansikuvan napauttamalla .

  4. Napauta Mikä tahansa ehto täyttyy -kohtaa, kun haluat valita ehdon tyypin (B):
    • Kaikki ehdot täyttyvät - Automaatio käynnistyy, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto täyttyy - Automaatio käynnistyy, kun vähintään yksi ehto täyttyy.

  5. Näytä liukuvalikko napsauttamalla Lisää ehto -kohtaa.
  6. Voit tehdä Lisää ehto -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (C):
    • Kun sää muuttuu - Valitse erilaisia sääasetuksia
    • Aikataulu – aseta aika ja päivä
    • Kun laitteen tila muuttuu - Valitse laite ja sen toiminto
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita ehtoja käyttämällä .

  7. Napauta Kun laitteen tila muuttuu > Ikkuna-/ovitunnistin ja valitse jokin tai kaikki toiminnot, jotka lisätään toimintoon:
    • Avaa - Kun ikkuna/ovi avataan (D)
    • Suljettu - Kun ikkuna/ovi on kiinni (E)

  8. Näytä liukuvalikko napsauttamalla Lisää tehtävä.
  9. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (F):
    • Käynnistä laite - Valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
    • Tilanne tai toiminto - Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää, tai valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
    • Lähetä ilmoitus - ota ilmoitus käyttöön automaatiota varten.
    • Viive – aseta viiveaika.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  10. Napauta Voimassaoloaika-painiketta, kun haluat määrittää toiminnon aikavälin. Voit valita minkä tahansa seuraavista (G):
    • Koko päivä – 24 tuntia
    • Päiväaika – auringonnoususta auringonlaskuun
    • Yö – auringonlaskusta auringonnousuun
    • Mukautettu – käyttäjän määrittämä ajanjakso

  11. Kun kaikki toimenpiteet ja ehdot on asetettu, valitse Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?