DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással történő párosítása automatikusan észleli a készüléket, amikor az be van kapcsolva.
A készülék párosítása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a +.
  2. Koppintson az automatikus beolvasásra, majd koppintson a Megerősítés gombra.
  3. Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
  4. Koppintson a Központi egység kiválasztása lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
  5. Nyomja meg röviden a funkciógombot 3-szor (< 0,5 mp).
    MEGJEGYZÉS:
    • A LED narancssárgán villog.

    • Várjon néhány másodpercet, amíg a készülék érzékeli.

    JAVASLAT: Ha több készüléket szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést mindegyik eszközön, és várjon néhány másodpercet.
  6. Válassza az Ablak/ajtónyitás-érzékelőt és koppintson a Next (A) gombra.

  7. Koppintson a Kész gombra, ha a párosítás sikeres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?