DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Az Ön biztonsága érdekében

ÉRTESÍTÉS
BERENDEZÉS KÁROSODÁSA
  • Ne szerelje az érzékelőt mágneses eszközök közelébe, hogy a teljesítménye ne romoljon.
  • Zárt állapotban lévő ablak/ajtó esetén az érzékelő elsődleges és másodlagos részei közötti távolság nem fémes alap (például fa vagy műanyag felület) esetén <18 mm, fém alap esetén <10 mm.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?