DUG_Wiser_Airzone_WH-04

Resolução de problemas

Problema

Possíveis causas e soluções

exibido na aplicação Wiser Home

Possível causa:
Erro do dispositivo.

Solução:
Contacte o instalador ou o apoio ao cliente para obter mais informações.

SEM SINAL

Possíveis causas:

  • O dispositivo está desligado.

  • O router Wi-Fi® está desligado.

  • Os dispositivos Airzone e o Wiser Hub não estão conectados à mesma rede de casa.

Solução:

  • Ligar o dispositivo.

  • Certificar-se de que o router Wi-Fi® está ligado.

  • Certificar-se de que os dispositivos Airzone e o Wiser Hub estão conectados à mesma rede de casa.

Se o problema persistir, contacte o Suporte Wiser.

Dispositivos não detetados durante o processo de emparelhamento

Possível causa:
Os dispositivos Airzone não estão ligados ou não estão ligados à mesma rede que o Wiser Hub, ou o dispositivo Airzone não está a ser executado na versão mais recente do firmware.


Solução:

  • Certificar-se de que os dispositivos Airzone estão ligados e conectados à mesma rede de casa do Wiser Hub.

  • Inicie novamente a procura.

  • Atualizar o dispositivo Airzone com a versão mais recente do firmware a partir da aplicação Airzone Cloud.

Se o problema persistir,

  • Toque em Ajuda e suporte na página Procura de dispositivos.

  • Toque em (A) - Wi-Fi Airzone Pro ou toque em (B) - Airzone Plenum para obter ajuda na instalação.

Existem dispositivos de temperatura incompatíveis nesta divisão. Atribua o seu ar condicionado a outra divisão do Wiser Home. exibido na aplicação Wiser Home.

Possível causa:
Estão instalados outros dispositivos de temperatura e dispositivos Airzone na mesma divisão.


Solução:
Criar uma divisão separada para dispositivos Airzone.

Aparece um erro no modo de arrefecimento ao tentar manter a programação.

Possível causa:
Erro de ligação – as alterações podem não ser guardadas para o controlador.


Solução:
Ativar uma programação para o arrefecimento. Consulte Criar uma programação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?