DUG_Exxact Multiwire-painikehimmennin_WH-00

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa laitteen tehtaan oletusasetuksiin manuaalisesti.
  • Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s) ja paina sitten painiketta pitkään kerran (>10 s).

  • LED-valo alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua ja vapauttaa sitten painikkeen.

  • LED lakkaa vilkkumasta, kun laitteen nollaus on onnistunut.

  • Painike himmennin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu oranssiksi ja ilmaisee, että se on valmis pariliitokseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?