DUG_Exxact Tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad_WH-00

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.
  • Tryck snabbt (<0,5 s) på knappen 3 gånger och tryck sedan länge (>10 s) på tryckknappen en gång .

  • Efter 10 s börjar lysdioden blinka röd och släpp sedan tryckknappen.

  • Lysdioden slutar blinka när enheten har återställts.

  • Tryckknappsdimmern startar om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?