DUG_Odace Relay Switch_WH-05

Réinitialisation de l’appareil dans Quick Home Connect

Il est nécessaire de réinitialiser les appareils dans les cas suivants:

Une fois la réinitialisation effectuée avec succès. Le commutateur et l’appareil sans fil reprennent leurs réglages d’usine.

  • Intégration dans le systèmeWiser

    • Si vous souhaitez intégrer les appareils dans le système Wiser, réinitialisez tous les appareils dans Quick Home Connect et reportez-vous à Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?