DUG_Odace Relay Switch_WH-05

Utilisation de l’appareil

L’écran de contrôle de l’appareil vous permet d’allumer et d’éteindre l’appareil et de contrôler divers paramètres.

Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez l’interrupteur à relais.

L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes:

A

Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil.

B

Appuyez pour vous rediriger vers l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d’un programme.

C

Appuyez pour contrôler divers paramètres à partir de l’écran Paramètres de l’appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?