DUG_Odace Relay Switch_WH-05

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre interrupteur à relais avec la passerelle Wiser pour accéder à l’interrupteur à relais et le contrôler.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > > Lumières > 1 Bouton.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Lumières > 1 Bouton.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connecter. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code d’installation.

  4. Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.

    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur le lien La LED clignote en vert et en rouge ?.
  5. Appuyez sur Suivant pour saisir le nom de l’appareil et l’attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce existante.
    L’interrupteur à relais est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tous et Pièce.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?