DUG_Ovalis SSO_WH-07

Configuration d’un programme

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez créer ou affecter un programme à la prise de courant.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Accédez à l’onglet Programme, appuyez sur .

  3. Saisissez le nom du programme et sélectionnez Appareils dans le menu TYPE.
  4. Sélectionnez la Prise intelligente dans le menu SUIVI PAR et cliquez sur Créer.

    L’écran suivant affiche par défaut un événement pour la semaine qui peut être modifié.

  5. Appuyez sur pour ajouter un événement tel que STATE (on/off) et WHEN (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique).

  6. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder le programme.

    SUGGESTION:
    • Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez « Jours », appuyez sur , réglez l’état marche/arrêt et l’heure.

    • Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .

      • Appuyez sur Programme et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur Copier.

      • Appuyez sur Journée, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et cliquez sur Copier.

    • Dans l'écran supérieur droit, appuyez sur et sélectionnez Suivre la planification basculez le commutateur pour activer/désactiver la planification.

    • Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la durée restante dans les écrans suivants :

      • Écran de contrôle de l’appareil.

      • Onglet Contrôle sous le nom de l’appareil.

      • Section Appareils préférés sur l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?