DUG_Ovalis SSO_WH-07

Création d’un moment

Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Moments > pour créer un moment.
  3. Saisissez le nom du moment (A).
    CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente le mieux votre moment en appuyant sur .
  4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils.
  5. Dans le menu Ajouter des actions, vous pouvez sélectionner les appareils (C).
  6. Une fois tous les appareils sélectionnés, appuyez sur Terminé.
  7. Sur la page Éditeur de moment, appuyez sur l’équipement pour définir la condition. Par exemple, sélectionnez le socket connecté.
    • Appuyez sur (D) pour mettre l’appareil sous tension.

    Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur Set.

  8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur Sauvegarder.
    SUGGESTION:
    • Si vous voulez voir les moments sur le Domicile écran, aller à Domicile > > Écran Accueil > Instants et activez le paramètre Instants interrupteur à bascule.

    • Vous pouvez également réorganiser les moments en appuyant sur Modifier dans l’onglet Moments de l’écran d’accueil ou en appuyant sur Automatismes > Moments > Réorganiser.

    Une fois le moment enregistré, il est visible dans l’onglet Moments. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l’activer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?