DUG_Ovalis PB Dimmer_WH-05

Couplage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez appairer le variateur avec la passerelle Wiser pour accéder au variateur et le commander.
Conditions indispensables: Le variateur doit être câblé et activé correctement.

Pour appairer le variateur:
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > > Lumières > 1 Bouton.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Lumières > 1 Bouton.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A): Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.

  4. Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir sur la variateur et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert et que l’application confirme que l’appareil est appairé.
    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur La LED clignote en vert et en rouge?.
  5. Appuyez sur , pour saisir le nom de l'appareil.
  6. Appuyez sur Suivant et affecter l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Soumettre.
    IMPORTANT: L'écran suivant affiche le Paramètres des appareils , dans laquelle vous pouvez configurer les paramètres de l'appareil pendant le processus d'appariement ou ultérieurement. Si vous préférez le configurer ultérieurement, plot Soumettre. Pour plus d'informations sur les paramètres des appareils, consultez la section Configuration de l’appareil.
    Le variateur est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tous et Pièce.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?