Showing 1,081 - 1,090 of 1,622 results

Page 109 of 163
  • Creating an automation

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn On the lights, close the shutter etc. Refer to the Away Mode topic in the respective System User
  • Création d’un automatisme

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    pour déclencher un automatisme Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) Mode Absence (activez ou désactivez
  • Creating an automation

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    Add conditions (C) and select any of the following (D): Device status change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Energy Price changes (To define the energy price limit.) This condition is available only if your tariff is set to Peak/Off-Peak or Dynamic. Refer to Setting Tariff. Maximum
  • Changer l’orientation des capteurs de température extérieure

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’orientation des capteurs de température extérieure : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Capteurs de température extérieure. Appuyez sur pour voir les capteurs de température extérieure disponibles dans l’application Wiser Home. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de température extérieure sont installés et appuyez sur Enregistrer.
  • Changer l’orientation des capteurs de température extérieure

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’orientation des capteurs de température extérieure : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Capteurs de température extérieure. Appuyez sur pour voir les capteurs de température extérieure disponibles dans l’application Wiser Home. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de température extérieure sont installés et appuyez sur Enregistrer.
  • Adjusting the room temperature

    Airzone - Aidoo Pro Heat Pump – Wiser Home Device user guide

    Adjusting the room temperature Adjusting the room temperature Adjusting the room temperature Using the Wiser Home app, you can adjust the room temperature. If a room is installed only with a radiator valve (ITRV) and the associated Heat Pump at home is set for cooling mode, the room temperature can
  • About the device

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    control: To control the motion sensor switch through the Wiser Home app you will need the Wiser Hub. Direct operation: The motion sensor switch can always be controlled directly on-site. You can also connect any number of mechanical push-buttons. Functions Detection range. Automatic mode, manual operation.
  • About the device

    Unica - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    control: To control the motion sensor switch through the Wiser Home app you will need the Wiser Hub. Direct operation: The motion sensor switch can always be controlled directly on-site. You can also connect any number of mechanical push-buttons. Functions Detection range. Automatic mode, manual operation.
  • Changing the shutter orientation and location

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Technical Data

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Connected Thermostat Insert 2 A Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz Maximum current rating Resistive load: 2 A Inductive load: 1 A Power consumption In standby mode (Psm) : 0.29 W In networked standby (Pnsm) : 0.36 W Networked standby with display (P
Page 109 of 163