Showing 1,161 - 1,170 of 1,449 results

Page 117 of 145
  • Odace - Prise de courant connectée 16A Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    mouvement est détecté Par exemple, si le mode absence est activé C 34 DUG_Odace SSO_WH-07 Odace - Prise simple connectée 16A https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné
  • Using the device

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    switched on, it will start directly. By default, the device will be in manual schedule mode. Wiser Home AI: This feature automatically schedule your loads when the cost is the cheapest. Refer to Wiser Home AI. Customised schedule: You can create your own schedule to turn on or off your device. Refer to
  • Troubleshooting

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    are incompatible climate devices in this room. Please assign your Air conditioning to another Wiser Home room. Displayed in the Wiser Home app. Possible cause:Other climatic devices and Airzone devices are installed in the same room. Solution:Create a separate room for Airzone devices. Cooling mode
  • Configuration de l’appareil

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    LED d’état clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification du variateur. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil. G Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système. Toutes les données historiques seront supprimées de l’application. En cas de problème lors de l’appairage, reportez-vous à la section Réinitialisation du mode Appairage en cours.
  • Adding a Schedule

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    , a default schedule is created when climate devices are assigned. When signed in as a Professional Installer: In the Device Control Screen, the Follow schedule toggle is Off by default. All rooms are set to Manual mode. You can enable the Follow schedule toggle if you want the default heating
  • Dépannage

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    mode de refroidissement affiche une erreur en tentant de suivre le programme horaire. Cause possible :Erreur de connexion, vos modifications ne sont peut-être pas sauvegardées dans le contrôleur. Solution :Activez un programme de refroidissement. Consultez le paragraphe Création d’un programme.
  • Adding a Schedule

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    , a default schedule is created when climate devices are assigned. When signed in as a Professional Installer: In the Device Control Screen, the Follow schedule toggle is Off by default. All rooms are set to Manual mode. You can enable the Follow schedule toggle if you want the default heating
  • Adding a Schedule

    Wiser Home – System User Guide (France)

    , a default schedule is created when climate devices are assigned. When signed in as a Professional Installer: In the Device Control Screen, the Follow schedule toggle is Off by default. All rooms are set to Manual mode. You can enable the Follow schedule toggle if you want the default heating
  • Technical Data

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz Nominal power: 2 A Power consumption In standby mode (Psm) : 0.24 W In networked standby (Pnsm) : 0.32 W Networked standby with display (P) : 0.5 W Type of temperature control: TW = Electronic room temperature control
  • Setting Tariff

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Configuring - peak rate. Electricity rate is not set, no information related to bill will be shown in the app. By default, No Contract option is set. Before changing your tariff type from peak rate or flat rate to no contract, please change charging mode from Wiser Home AI to Charge Now or Manual or
Page 117 of 145