DUG_PTC_WH-03

Configuration de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez configurer l’appareil en fonction de vos préférences.
Vous pouvez configurer l’appareil via l’écran Détails de l’appareil.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Appareils > Énergie (ou la pièce où le PowerTag est affecté) et sélectionnez l’appareil que vous voulez configurer

SUGGESTION: Vous pouvez également ouvrir l’écran des détails de l’appareil en appuyant sur Paramètres de l’appareil sur le panneau de commande.

A

Indicateur d’intensité du signal Zigbee : Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil.

  • Bon signal (entre 0 et -54 dBm)

  • Signal normal (entre -54 et -79 dBm)

  • Signal faible (<-79 dBm)

  • Aucun signal (l’appareil est hors ligne)

B

Type : Appuyez pour changer l’étiquette en fonction de vos préférences.

SUGGESTION: Vous pouvez également sélectionner Personnalisé à la fin de la liste, puis sélectionnez une étiquette personnalisée.

C

Nom de l’appareil : Appuyez pour changer le nom de l’appareil.

D

Emplacement : Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Consultez Paramétrer l’emplacement de l’appareil pour plus de détails indiquant comment définir l’emplacement.

E

Paramètres avancés : Appuyez pour changer le type de sortie et la condition de raccordement, reportez-vous aux paramètres avancés.

F

Identification : Appuyez pour identifier l’appareil. La LED d’état clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification du variateur.
Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.

G

Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système.

NOTE:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?