Showing 1,221 - 1,230 of 1,622 results

Page 123 of 163
  • Affichages LED

      Same topic found multiple times in this document:
    maintenir enfoncé pendant >20 s) Rouge clignotant L’actionneur de chaudière est en mode de réinitialisation. L’actionneur de chaudière redémarre et la LED clignote en vert et orange pour indiquer qu’il est prêt à être appairé. Test /chauffage d’urgence(Appuyez sur le bouton de configuration de l’actionneur de chaudière et maintenez-le enfoncé pendant >3 s) Vert clignotant Le chauffage est allumé manuellement pendant 2 heures.
  • LK FUGA® Wiser wireless double relay

    www.se.com Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Away Mode Away Mode Away Mode allows you to automatically turn off the relay switch when you are away from home for a longer
  • Creating an automation

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    will be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. For more information about , refer to the system user
  • PowerTag Control

    00 www.se.com Réinitialisation du mode Appairage en cours Réinitialisation du mode Appairage en cours Si le PowerTag perd la connexion avec la passerelle, vous pouvez revenir au mode Appairage en cours pour le mettre en service dans le système Wiser. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500
  • Affichages LED

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    avec la passerelle Wiser Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents. Interruption du mode de couplage Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 5 s. 6 clignotements bleus lents. Reset de la prise et retour aux paramètres d’usine
  • Réglage de la luminosité des LED

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    fumée est en mode En attente, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s. Lorsque la LED rouge est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence pour commuter entre les niveaux minimal et maximal de luminosité de la LED. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton Test
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (France)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • Configuring the device

    Exxact - Connected Motion Sensor with Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    the name of the device. B Location: Tap to assign the device to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle
Page 123 of 163