DUG_Boiler Relay_WH–07

Affichages LED

Affichages LED

État

Affichage LED

État

Identification

Toutes les LED clignotent en vert

L’actionneur de chaudière est connecté au système Wiser.

NOTE: Cette fonction est lancée à partir de l’application.

Connexion au système Wiser
(Appuyer sur le bouton de configuration de l’actionneur de chaudière et le maintenir enfoncé pendant >2 s)

Cycle entre vert et orange

Lancement de la connexion de l’actionneur de chaudière à un système Wiser.

Normal : chaudière ALLUMÉE

Vert fixe

L’actionneur de chaudière est sous tension et le chauffage est actuellement actif.

Normal : chaudière ÉTEINTE

L’actionneur de chaudière est hors tension et le chauffage est actuellement inactif.

Erreur RF

Orange fixe

L’actionneur de chaudière ne peut pas communiquer avec le système Wiser. Reportez-vous au Dépannage pour effacer l’erreur RF.

Erreur de l’interface numérique de la chaudière

Rouge continu

Cela indique que l’actionneur de chaudière est incapable de communiquer avec la chaudière via l’interface numérique. Reportez-vous au Dépannage pour effacer l’erreur d’interface de chaudière numérique.

Réinitialisation usine
(Appuyer sur le bouton de configuration de l’actionneur de chaudière et le maintenir enfoncé pendant >20 s)

Rouge clignotant

L’actionneur de chaudière est en mode de réinitialisation. L’actionneur de chaudière redémarre et la LED clignote en vert et orange pour indiquer qu’il est prêt à être appairé.

Test /chauffage d’urgence
(Appuyez sur le bouton de configuration de l’actionneur de chaudière et maintenez-le enfoncé pendant >3 s)

Vert clignotant

Le chauffage est allumé manuellement pendant 2 heures.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?