DUG_Wiser Prise Intelligente_WH-10

Affichages LED

Utilisation normale

Action utilisateur

Indication DEL

Statut

Branchez dans la prise murale (non appairée à la passerelle Wiser)

1 clignotement rouge suivi de 3 clignotements violets/rouges puis de 2 clignotements bleus.

Branchez dans la prise murale (appairée à la passerelle Wiser)

Clignotement rouge suivi d’un violet fixe pendant 1 seconde puis d’un bleu fixe pendant 1 seconde.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT

Bleu fixe

Prise ACTIVÉE

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT

arrêt

Prise DESACTIVÉE

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Clignotements bleus rapides. Si la prise arrive à la passerelle, la LED arrête de clignoter. Si la prise ne parvient pas à joindre la passerelle, au bout de 60 secondes, les clignotements bleus rapides sont suivis de 6 clignotements lents.

Appairage en cours de la prise avec la passerelle Wiser

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT

Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents.

Interruption du mode de couplage

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant 5 s.

6 clignotements bleus lents.

Reset de la prise et retour aux paramètres d’usine

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.