DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Réglage de la luminosité des LED

Vous pouvez régler manuellement la luminosité des LED sur minimum et maximum et également à l’aide de l’application Wiser Home.

Modification manuelle de la luminosité des LED

  1. Lorsque le détecteur de fumée est en mode En attente, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s.

  2. Lorsque la LED rouge est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence pour commuter entre les niveaux minimal et maximal de luminosité de la LED.

  3. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s pour enregistrer le niveau de luminosité réglé. Sinon, vous pouvez attendre 30 s que la LED En attente s’éteigne, et le niveau de luminosité sera alors sauvegardé.

Modification de la luminosité des LED à l’aide de l’application

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Equipements > Détecteur de fumée > Indicateur LED (A).

  3. Appuyez brièvement sur le bouton Configuration/Reset (S/R) sur l’appareil pour l’activer avant de modifier le niveau de luminosité.

  4. Dans l’application, sélectionnez l’une des options suivantes (B) :

    • Maximum

    • Minimum

  5. Appuyez sur OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?