Showing 1,241 - 1,250 of 1,449 results

Page 125 of 145
  • Capteur de fuite d’eau Wiser Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sélectionnez l’une des optionssuivantes (C) : – Changement d’état d’un équipement : Sélectionnez un appareil pouractiver l’automatisme. – Mode Absence : Activez / Désactivez le mode Absence pour déclencherune action. SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé commedéclencheur pour
  • Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    bortaläge A 20 DUG_Exxact Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer LED_WH-00 Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmermed lysdioder https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode RöststyrningMed hjälp av
  • ARGUS Motion Sensor Outdoor 360

    using a screwdriver. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Override modes Override modes This mode temporarily overrides the automatic operation of the motion sensor. For example, it allows you to trigger the load for a set period, even
  • Configuration système requise

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    fonctionner correctement. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, assurez-vous qu’IPv4 est activé dans votre réseau local et dans les paramètres Internet du routeur de votre fournisseur d’accès Internet. Les systèmes configurés en mode IPv6 uniquement ont un impact sur la capacité de votre
  • Device presetting

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Electrical Radiator 10 P5 Electrical Underfloor (Without floor limits) 10 P6 Electrical Underfloor (With floor limits) 10 P7 Hydronic Underfloor Floor Control 10 °C ~ 40 °C 10 P8 Electrical Underfloor 10 P9 Regulator Mode (output displayed is based on percentage) Floor Control0 ~ 10 (0% ~ 100%) 30
  • Création d'un compte

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    . L'adresse du domicile est requise pour que les fonctions qui dépendent de l'emplacement (par exemple, pour prévoir la température extérieure pour le mode Eco) fonctionnent correctement. Appuyez sur pour commencer à ajouter des appareils à votre système. Reportez-vous à Ajouter un appareil.
  • Paramètres du dispositif

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    luminosité ambiante passe en dessous du niveau de seuil. 1 à 2000 lux : Définissez le seuil de luminosité auquel le capteur doit activer la charge. Lorsque la luminosité ambiante passe en dessous du niveau de lux réglé, le capteur de mouvement est déclenché pour fonctionner. Mode Jour : Le capteur
  • Device presetting

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Electrical Radiator 10 P5 Electrical Underfloor (Without floor limits) 10 P6 Electrical Underfloor (With floor limits) 10 P7 Hydronic Underfloor Floor Control 10 °C ~ 40 °C 10 P8 Electrical Underfloor 10 P9 Regulator Mode (output displayed is based on percentage) Floor Control0 ~ 10 (0% ~ 100%) 30
  • Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    uppkopplad_WH-00 21 Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LEDuppkopplad https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode RöststyrningMed hjälp av Amazon Alexa™ eller Google Home kan du styra enheten medrösten
  • Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    %3Atrue&term=Away+Mode 5. Starta automatiseringen vid en viss tidpunkt genom att trycka på När > Läggtill tid och välj något av följande (D): OBS:Max 10 tidsposter kan läggas till. – Specifik tid på dygnet – Automatiseringen utlöses vid en specifik tidpunktpå dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller
Page 125 of 145