Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Création d'un compte

Pour pouvoir contrôler le système à partir de votre smartphone, vous devez créer un compte et vous connecter.

Une fois que l'installateur professionnel a configuré le de Wiser, il le remet au propriétaire. Par la suite, le propriétaire créera un compte utilisateur pour avoir le contrôle du système Wiser. Reportez-vous au chapitre Configuration du système Wiser pour plus d'informations sur la configuration du système Wiser.

Si le propriétaire décide de configurer le système Wiser de manière indépendante, il doit commencer par créer un compte utilisateur avant de procéder à la configuration du système Wiser.

IMPORTANT: Seul le propriétaire du logement a un accès pour créer un compte utilisateur.
  1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer (A).
  2. Appuyez sur Propriétaire du logement (B) pour créer un compte utilisateur.
  3. Saisissez votre nom et votre adresse e-mail
  4. Saisissez un mot de passe
    NOTE: Le mot de passe doit respecter au moins les critères suivants :
    • Huit caractères

    • Contient au moins une majuscule et une minuscule

    • Contient au moins un numéro

    SUGGESTION: Augmentez la sécurité de votre mot de passe en observant les points suivants :
    • N'utilisez aucune information personnelle telle qu'un nom, un anniversaire, une adresse e-mail, etc. Ces données sont visibles publiquement et facilitent l'identification du mot de passe.

    • Utilisez un mot de passe long. Il doit contenir au moins six caractères ; des mots de passe plus longs contribuent à renforcer la sécurité.

    • N'utilisez pas un mot de passe que vous avez déjà affecté à un autre service.

    • Si possible, incluez des chiffres, des caractères spéciaux et des différences en majuscules et en minuscules.

    • Modifiez fréquemment le mot de passe.

    SUGGESTION: Pour plus d'informations sur la sécurisation de votre réseau, reportez-vous au chapitre Les principes de la cybersécurité
  5. Sélectionnez le pays dans lequel votre maison est située.
  6. Appuyez sur Continuer.
  7. Activez le compte utilisateur.
    Un e-mail sera envoyé à l'adresse spécifiée. Consultez votre boîte de réception et cliquez sur le lien de confirmation.
    SUGGESTION: Si vous ne voyez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, vérifiez votre dossier spam ou courrier indésirable.

    Vous pouvez mettre à jour vos informations et demander à recevoir à nouveau l'e-mail si nécessaire.

    Une fois l’adresse confirmée, l'application Wiser Home affichera un message indiquant que la configuration est terminée.

  8. Appuyez sur l'icône .
  9. Lisez et cochez la case pour accepter l’Accord de l’utilisateur et l’Avis de confidentialité, puis appuyez sur J’accepte.
  10. Personnalisez vos consentements et appuyez sur Continuer.
  11. Saisissez l’adresse de votre domicile et appuyez sur Continuer.
    L'adresse du domicile est requise pour que les fonctions qui dépendent de l'emplacement (par exemple, pour prévoir la température extérieure pour le mode Eco) fonctionnent correctement.
  12. Appuyez sur pour commencer à ajouter des appareils à votre système. Reportez-vous à Ajouter un appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?