Showing 1,281 - 1,290 of 1,622 results

Page 129 of 163
  • Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    unidade de ACpermanece ligada no modo de baixo consumo (modo de espera). – Modo de impulso : O modo Impulso irá aplicar um impulso de +2 °Cdurante uma hora em cada divisão do sistema. Para obter maisinformações sobre os diferentes modos, consulte Boost Mode. – Modo automático :(Este modo está
  • Gerät mit Wiser-System koppeln

    Schneider Wechselrichter und Boost – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Troubleshooting

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    are incompatible climate devices in this room. Please assign your Air conditioning to another Wiser Home room. Displayed in the Wiser Home app. Possible cause:Other climatic devices and Airzone devices are installed in the same room. Solution:Create a separate room for Airzone devices. Cooling mode
  • Configuration de l’appareil

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    LED d’état clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification du variateur. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil. G Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système. Toutes les données historiques seront supprimées de l’application. En cas de problème lors de l’appairage, reportez-vous à la section Réinitialisation du mode Appairage en cours.
  • Using the device

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    switched on, it will start directly. By default, the device will be in manual schedule mode. Wiser Home AI: This feature automatically schedule your loads when the cost is the cheapest. Refer to Wiser Home AI. Customised schedule: You can create your own schedule to turn on or off your device. Refer to
  • Wiser Home

    Monier 92500 Rueil Malmaison Frankrike +33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Boost-läge Boost-läge Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Frankrike +33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Smarta lägen Smarta lägen Smarta lägen anpassar automatiskt parametrarna i ditt Wiser-system för att öka
  • Ovalis - Connected Universal Push-button Dimmer LED Wiser Home Device User Guide

    refer to pairing the device with Wiser Hub. LED Indications in Quick Home ConnectPairing the device in Quick Home Connect User Action LED Indication Status Press the push button 5 times in quicksuccession. LED blinks green, once per second. Pairing mode is active for 60 seconds. Whenpairing is
  • Unica - Interrupteur variateur universel LED connecté Guide de l'utilisateur de l'appareil Wiser Home

    l'appairage del'appareil avec le Wiser Hub. Affichages LED dans Quick Home Connect Appairage de l’appareil dans Quick Home Connect Action de l’utilisateur Affichage LED État Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidementsur le bouton-poussoir. Le voyant clignote en vert une foispar seconde. Le mode d’appairage
  • Setting Tariff

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Configuring - peak rate. Electricity rate is not set, no information related to bill will be shown in the app. By default, No Contract option is set. Before changing your tariff type from peak rate or flat rate to no contract, please change charging mode from Wiser Home AI to Charge Now or Manual or
  • Wiser Hub 2nd Generation

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    latest version, you will be prompted to update before proceeding with the setup. Put the Hub into setup-mode as per the instruction provided by the app. Then tap Next (A). Connect your smartphone to the Hub’s temporary Wi-Fi ® network either by QR Code connection or Manual connection. If you cannot find
Page 129 of 163