Gerät mit Wiser-System koppeln
-
Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter von einem professionellen Installateur konfiguriert wurde. Siehe Inbetriebnahme durch den Installateur.
-
Nur ein Solar- und Speicherwechselrichter kann mit dem Wiser Home-System gekoppelt werden.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Wiser Home App auf
.
- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf Weiter, um eine Bluetooth-Verbindung
herzustellen.WICHTIG: Aktivieren Sie die Bluetooth-Berechtigungen für die Wiser Home App und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.HINWEIS: Tippen Sie auf Verlassen, um die Kopplung abzubrechen und zum Bildschirm Geräte hinzufügen zurückzukehren.
Warten Sie einige Sekunden, während die App nach einer Bluetooth-Verbindung sucht.WICHTIG:-
Wenn die LEDs des Dongles nach dem Einschalten des Wechselrichters nicht leuchten, entfernen Sie den Dongle und schließen Sie ihn erneut an den Wechselrichter an.
Nach dem Anschließen leuchten die LEDs „PWR“ und „COM“ am Dongle dauerhaft grün. -
Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet sich die Bluetooth-Verbindung ab. Zum Wiedereinschalten den Dongle vom Wechselrichter abziehen und erneut anschließen.
-
- Tippen Sie auf Weiter, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.
- Um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, wählen
Sie eine der folgenden Optionen:
- Kamera öffnen: Scannen Sie den Barcode an der Seite des Wechselrichters. Prüfen Sie, ob die Kameraberechtigung in den App-Einstellungen aktiviert ist.
- Seriennummer eingeben: Geben Sie die 12-stellige, alphanumerische Seriennummer, die sich unterhalb des Barcodes befindet, manuell ein.
Warten Sie einige Sekunden, bis die App eine Verbindung mit dem Wechselrichter hergestellt hat.HINWEIS: Siehe Problembehandlung, wenn Sie keine Verbindung mit dem Wechselrichter herstellen können. - Tippen Sie auf Weiter, um eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.
- Geben Sie die erstellte PIN ein, und tippen Sie dann auf Anmelden.HINWEIS: Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, siehe PIN zurücksetzen über die Wiser Home App.
- Tippen Sie auf , um eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk, geben Sie das WLAN-Passwort
ein und tippen Sie auf Verbinden.
Warten Sie einige Minuten, bis die App eine Verbindung mit dem Wechselrichter hergestellt hat.
- Tippen Sie auf Weiter zum Koppeln mit dem Wechselrichter
- Wenn der Wechselrichter gekoppelt ist, tippen Sie auf Weiter um das Konto zu verknüpfen.
- Nachdem Sie die Zustimmungserklärung gelesen haben,
tippen Sie auf den Umschalter und dann auf Fortfahren.HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Umschalttaste aktiviert ist, um die Zustimmung des Installateurs zu erteilen. So kann der Installateur über das Installationsportal auf Ihre Energie- und Standortdaten für die Ferndiagnose zugreifen.Warten Sie einige Minuten, bis der Wechselrichter mit Ihrer Wiser Home-App verbunden ist.
- Tippen Sie nach dem Koppeln auf Weiter, um das Koppeln abzuschließen.
Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:
-
+ Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.
-
Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.
HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.
-
A. Wenn eine Verbindung nicht hergestellt werden kann, überprüfen Sie die folgenden Punkte:
-
Das Gerät wird mit Strom versorgt.
-
Die Seriennummer ist korrekt.
-
Sie befinden sich in der Nähe des Wechselrichters.
B. Wenn Sie immer noch Probleme beim Wiederherstellen einer Verbindung zum Gerät haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine abgelaufene Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen, und wiederholen Sie den Vorgang:
-
Schrauben Sie die Manschette oben auf dem Dongle ab.
-
Ziehen Sie den Dongle vom Wechselrichter ab.
-
Schließen Sie den Dongle wieder an den Wechselrichter an.
-
Ziehen Sie die Schraube wieder fest.
Sobald der Dongle wieder angeschlossen ist, leuchten die LEDs „PWR“ und „COM“ dauerhaft grün.
Wenn Sie weiterhin Probleme mit dem Anschluss des Geräts haben, besuchen Sie bitte unseren Wiser Support.