Showing 1,721 - 1,730 of 9,870 results

Page 173 of 987
  • Capteur de fuite d’eau Wiser Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    . Si Quand 1 sur 10 Alors Sauvegarder Toutes les conditions Toute condition Ajouter des conditions Salon B A automatisation Si Quand Exécuter ces actions des actions. 3 sur 10 Alors Fermer Sauvegarder Ajouter une action Suppression d’uneautomatisation Marche Moment Patientez 1 min Activer Patientez 1
  • Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , identifiez l’appareil parmi les détecteurs defumée disponibles dans une maison. 1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . 2. Appuyez sur Appareils > > Identification (A). NOTE: Le clignotement et l’identification de la LED du détecteur de fuméepeuvent prendre jusqu'à 60 minutes. Ce délai dépend du moment
  • EVlink Home Smart Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Plage horaire personnalisée ? Veuillez sélectionner un mode de contrôle. Mode de recharge ÉVÈNEMENTS L T W T F S S 06:00 - 23:00 23:00Marche A B F E Mode de charge duvéhicule électrique Cela peut être modifié à tout moment. Coûts optimisés Charger maintenantDès qu’il est branché -isée ? Recharge
  • Wiser détecteur de fumée sur batterie Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    les détecteurs defumée disponibles dans une maison. 1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . 2. Appuyez sur Appareils > > Identification (A). NOTE: Le clignotement et l’identification de la LED du détecteur de fuméepeuvent prendre jusqu'à 60 minutes. Ce délai dépend du moment où ledétecteur de fumée
  • Definir a localização do sensor de chão

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Definir a localização do sensor de chão Definir a localização do sensor de chão Definir a localização do sensor de chão Utilizando a aplicação Wiser Home, pode definir a localização do sensor de chão. Pré-condição: Atribuir um canal à divisão. Para definir a localização do sensor de chão: No ecrã
  • Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica Puede restablecer el Hub a los valores predeterminados de fábrica. El restablecimiento del Hub eliminará el sistema Wiser que
  • Alterar a orientação dos sensores de luz

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Alterar a orientação dos sensores de luz Alterar a orientação dos sensores de luz Alterar a orientação dos sensores de luz Pode alterar a orientação dos sensores de luz na aplicação Wiser Home. Para alterar a orientação dos sensores de luz: Na página das configurações do Modo de conforto sazonal
  • Asignación de un canal a la habitación

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Asignación de un canal a la habitación Asignación de un canal a la habitación Asignación de un canal a la habitación Con la aplicación Wiser Home, puede asignar un canal de calefacción por suelo radiante a la habitación para controlar la temperatura. Seleccione uno o varios canales según el tamaño
  • Ovalis - Interrupteur à relais 10 A connecté

    Ovalis - Interrupteur à relais 10A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Ovalis - Interrupteur à relais 10 A connecté Ovalis - Interrupteur à relais 10 A connecté Ovalis - Interrupteur à relais 10 A connecté S320530WS340530W
  • Calibragem dos estores com a aplicação Wiser

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Calibragem dos estores com a aplicação Wiser Calibragem dos estores com a aplicação Wiser Calibragem dos estores com a aplicação Wiser O motor dos estores é fornecido num estado não calibrado. Cada motor de estores varia no tempo que demora a concluir o movimento de abertura/fecho (ou seja, de uma
Page 173 of 987