DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Calibragem dos estores com a aplicação Wiser

O motor dos estores é fornecido num estado não calibrado. Cada motor de estores varia no tempo que demora a concluir o movimento de abertura/fecho (ou seja, de uma ponta à outra).

IMPORTANTE:
  • É necessário selecionar o tipo de dispositivo e definir a duração de abertura/fecho antes de avançar com a calibragem do estore. Consulte Selecionar o tipo de dispositivo e Definir a duração da configuração .

  • Durante a calibragem não utilize o estore quer manualmente quer na aplicação para evitar interrupções.

  • Siga o procedimento para a calibragem dos estores de acordo com o tipo de dispositivo: Estores ou Estores com lâminas basculantes.

Estores

  1. Depois de definir a duração de abertura/fecho, aceda ao separador Controlo e toque em Todos os dispositivos ou no separador da divisão onde se encontra o dispositivo.

  2. No ecrã de controlo do dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores (A).

    Os estores abrem-se completamente e, em seguida, atingem a posição pretendida definida no passo 2. Os estores estão calibrados.

Estores com lâminas basculantes

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão onde se encontra o dispositivo.

  2. No ecrã de controlo do dispositivo, no separador Posição, arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores (A).

  3. Toque em Inclinação das lâminas, arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem de abertura pretendida do estore (B) de acordo com qualquer uma das seguintes posições de inclinação:

    • Horizontal

    • Inclinado

    • Vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?