DUG_Controlador piso radiante_WH-07

Definir a localização do sensor de chão

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode definir a localização do sensor de chão.

Pré-condição: Atribuir um canal à divisão.

Para definir a localização do sensor de chão:
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos > Aquecimento por piso radiante > Localização do sensor de chão (A) para selecionar Não atribuído ou selecione a divisão necessária onde o sensor de chão está ligado.
  3. Toque em Ok
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?