DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Asignación de un canal a la habitación

Con la aplicación Wiser Home, puede asignar un canal de calefacción por suelo radiante a la habitación para controlar la temperatura.
Seleccione uno o varios canales según el tamaño de su habitación o el número de actuadores térmicos instalados (por ejemplo, para una habitación pequeña: canal 5 o 6; para una habitación grande: canal 1 o 2).
  • Los canales 1 y 2 pueden equiparse con 4 actuadores térmicos cada uno.

  • Los canales 3 y 4 pueden equiparse con 2 actuadores térmicos cada uno.

  • Los canales 5 y 6 pueden equiparse con 1 actuador térmico cada uno.

  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Pulse Dispositivos > Calefacción por suelo radiante

  3. Pulse Configuración de canales y seleccione el canal para el que desea asignar una habitación.

  4. Seleccione una habitación existente de la lista o introduzca Nombre de la nueva habitación y, a continuación, pulse Enviar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?