Showing 1,961 - 1,970 of 9,870 results

Page 197 of 987
  • Relé Caldeira Wiser Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    contêm descrições gerais,características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções. Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimentooperacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizadopara determinar a adequação ou
  • Exemplo de uma automatização

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Esta demonstração orienta-o na configuração de uma automatização que ativa o aquecimento para uma temperatura definida de 20 °C quando a temperatura ambiente desce abaixo dos 18 °C. Para garantir o controlo
  • Modo Eco

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Modo Eco Modo Eco Modo Eco O Modo Eco é uma funcionalidade inteligente concebida para maximizar a eficiência do seu sistema de aquecimento. Otimiza automaticamente otimizao tempo de paragem da fase de aquecimento, sempre que a temperatura definida muda de um valor superior para um valor inferior. O
  • Lights

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Lights Lights Lights Connected Relay Switch 10 A NU3537xxW Controls the lights in a room, or automatically switch lights On or Off in response to a specified condition or event. Instruction Sheet (PDF) Device User Guide Wiser Micro Module Light Switch CCT5011-0002W The Wiser Micro Module Dimmer is
  • Configurar uma programação

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Configurar uma programação Configurar uma programação Configurar uma programação Os estores podem ser controlados e ativados por um programação. Uma vez definida a programação, o seu sistema irá seguir a programação ativa. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura. Os dispositivos
  • Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    deve ser utilizadopara determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicaçõesespecíficas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a umespecialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) umaanálise adequada e exaustiva do risco
  • Acerca do dispositivo

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo A Tomada Conectável 16A (a seguir designada por Tomada) é uma tomada elétrica conectável concebida para gerir e controlar dispositivos elétricos de uma forma conveniente e eficiente. A tomada está equipada com: Mecanismo de proteção
  • Configurar o dispositivo

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    / Interruptor sem fios conectável duplo. A Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. Para obter mais informações, consulte Mudar o nome do dispositivo. B Localização: Toque para atribuir o Dispositivo a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc
  • Indicação LED

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    Indicação LED Indicação LED Indicação LED Emparelhar Ação do utilizador Indicação LED Estado Prima o botão de pressão 3 vezes O LED pisca a âmbar por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED fica verde durante algum tempo
  • Gerir o funcionamento do estore sem sensor de temperatura

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    temperatura. Para definir a temperatura de referência: Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Outros sensores ambiente. A aplicação Wiser Home apresenta as divisões sem sensores de temperatura na lista (A). Selecione uma divisão da lista (A). Pode utilizar uma das
Page 197 of 987