DUG_Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios_WH-06

Configurar o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode configurar o dispositivo de acordo com as suas preferências.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Equipamentos > Interruptor sem fios conectável simples/Interruptor sem fios conectável duplo.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > Selecionar o dispositivo (Interruptor sem fios simples/duplo) > > Definições do dispositivo.

    A

    Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. Para mais informações, consulte Mudar o nome do dispositivo.

    B

    Localização: Toque para atribuir o Dispositivo a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização.

    C

    Identificar: Toque para identificar o dispositivo. O LED do estado pisca a vermelho e os dispositivos de iluminação conectados ligam-se/desligam-se de forma intermitente, após a identificação bem sucedida do interruptor.
    Toque em OK quando terminar de identificar o dispositivo. Para mais informações, consulte Identificar o dispositivo.

    D

    Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

    NOTA:
    • A remoção do dispositivo também reiniciará o interruptor. Após a reinicialização, o LED fica âmbar indicando que o interruptor está pronto para o emparelhamento.

    • Se surgir um problema ao emparelhar ou redefinir o interruptor, consulte Repor o dispositivo.

    E

    Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

    • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

    • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

    • Sinal fraco (< -79 dBm)

    • Sem sinal (o dispositivo está offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?