SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Modo Eco

O Modo Eco é uma funcionalidade inteligente concebida para maximizar a eficiência do seu sistema de aquecimento. Otimiza automaticamente otimizao tempo de paragem da fase de aquecimento, sempre que a temperatura definida muda de um valor superior para um valor inferior.
NOTA: O modo Eco é uma funcionalidade do sistema, ativada ou desativada para todas as divisões.
NOTA: A funcionalidade Modo Eco não será ativada no modo de arrefecimento.

Modo Eco desativado

O Wiser altera a temperatura definida às 22 horas de acordo com a programação. Dependendo das condições meteorológicas e do grau de isolamento da casa, a temperatura ambiente da divisão cai proporcionalmente a partir das 22 horas.

A caldeira continua a funcionar até às 22 horas.

Modo Eco ativado

Quando o modo Eco é ativado, o Wiser estabelece a capacidade de a sua casa reter calor em relação às temperaturas exteriores atuais e previstas. Com base nisso, o sistema muda para a próxima temperatura definida programada antes das 22 horas, sem nenhuma perda perceptível de conforto.

O período entre o momento em que o modo Eco muda a temperatura definida e as 22 horas representa o período eco, sendo que a poupança ocorre como resultado da caldeira não ser ligada.

A caldeira deixa de funcionar antes das 22 horas.

Quando uma divisão estiver num período Eco, um ícone ECO aparecerá na divisão, no ecrã inicial.

O ícone ECO também será visível no ecrã de ajuste da temperatura e no termostato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?