DUG_Estores Unica_WH-08

Configurar uma programação

Os estores podem ser controlados e ativados por um programação. Uma vez definida a programação, o seu sistema irá seguir a programação ativa. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura. Os dispositivos podem ser totalmente controlados por programação. Uma vez definida a programação, os dispositivos funcionam a uma determinada hora.
Para criar uma programação:
  1. No ecrã Inicial, toque em > Programações > .
  2. Introduza o nome da programação (A).
  3. Selecione um tipo de dispositivo (B).
  4. Selecione a lista de dispositivos (C) aos quais a programação deve ser aplicada.
  5. Toque em Criar.
  6. Toque em para adicionar um evento.
  7. Selecione um estado (ligar/desligar/percentagem) (D), um período de tempo (E) e toque em Definir.
    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base nos seus requisitos. Selecione os dias, toque em , defina o estado ligado/desligado e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

      • Quando a programação começar, pode ver até à hora no separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

    • No ecrã superior direito, toque em e selecionar Seguir Agenda alternar entre ligar e desligar o agendamento.

    • Quando a programação começa, pode ver até à hora nos seguintes ecrãs:

      • Ecrã de Controlo do Dispositivo.

      • Separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

      • Secção de dispositivos favoritos no ecrã inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?