Showing 221 - 230 of 1,622 results

Page 23 of 163
  • Mode Confort

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Mode Confort Mode Confort Mode Confort Le mode Confort est une fonction intelligente qui aide à s'assurer que la température de consigne est atteinte au moment où le chauffage est programmé. Il améliore le confort thermique en ajustant la valeur de consigne à l’avance, garantissant ainsi que la
  • Mode Absence

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Mode Absence Mode Absence Mode Absence Le mode Absence est conçu pour placer votre domicile dans un état sensible lorsque vous partez pour des périodes prolongées (p. ex. lorsque vous êtes absent pour le week-end). Il remplace temporairement la commande normale (p. ex. moments, automatismes) mis en
  • Charging mode

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    Charging mode Charging mode Charging mode Using the Wiser Home app, you can manage the mode of charging. On the Control tab, tap All devices > EVlink Home Smart. On the device control panel page, tap Charging Mode. On the EV Charging Mode menu, select one of the following: Manual: To initiate
  • Away Mode

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Away Mode Away Mode Away Mode The Away Mode is designed to set your home in a sensible state when you are away for longer periods (e.g. being away for the weekend). It temporarily overrides the normal controls (e.g. moments, automation) implemented in the hub. When you disable away mode, the
  • Mode Absence

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mode Absence Mode Absence Mode Absence Le mode Absence désactive automatiquement le variateur à capteur de mouvement. Par exemple, en cas d'absence prolongée, la lumière ne doit pas s'allumer en raison de fausses détections de mouvement. Cette fonction garantit que l'appareil reste éteint même si
  • Eco Mode

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Eco Mode Eco Mode Eco Mode Eco Mode is a smart feature designed to maximize the efficiency of your heating system. It automatically optimizes the stop time of the heating phase, each time the set temperature changes from a higher to lower value. Eco Mode is a system feature that is either activated
  • Comfort Mode

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode ist eine smarte Funktion, die dazu beiträgt, dass die eingestellte Temperatur zur festgelegten Zeit erreicht wird. Sie verbessert den thermischen Komfort, indem der Sollwert schon vor der festgelegten Zeit eingestellt wird. So erreicht der Raum
  • Eco Mode

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Eco Mode Eco Mode Eco Mode Eco Mode wird verwendet, um die Energieeffizienz der Regelung zu maximieren. Er optimiert automatisch die Haltezeit der Heizphase jedes Mal, wenn die eingestellte Solltemperatur von einem höheren auf einen niedrigeren Wert wechselt. Eco Mode ist eine Systemfunktion, die
  • Away Mode

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    Away Mode Away Mode Away Mode Away mode allows you to configure your devices even when you are away from home. For example, you can set the temperature and turn on/off the devices as necessary. Refer to Away Mode for detailed information as per your country. On the Home screen, tap Away Mode HVAC . Select the mode which you want to activate/deactivate in away mode. Tap . Tap Reset to restore the default mode.
  • Eco Mode

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Eco Mode Eco Mode Eco Mode Eco Mode is a smart feature designed to maximize the efficiency of your heating system. It automatically optimizes the stop time of the heating phase, each time the set temperature changes from a higher to lower value. Eco Mode is a system feature that is either activated
Page 23 of 163