Mode Absence
Le mode Absence est conçu pour placer votre domicile dans un état sensible lorsque vous partez pour des périodes prolongées (p. ex. lorsque vous êtes absent pour le week-end). Il remplace temporairement la commande normale (p. ex. moments, automatismes) mise en œuvre dans la passerelle. Lorsque vous désactivez le mode Absence, les commandes reviennent à l'état qu'elles avaient avant d’activer le mode Absence.
Par défaut, la consigne de chauffage est de 16 °C et la consigne de rafraîchissement est désactivée (Arrêt).
Vous pouvez modifier la température cible et régler les comportements du dispositif (éteindre les lumières, fermer les volets, etc.) pour le mode Absence.
Régler l'état du dispositif / le point de consigne de la température en mode Absence :
Activer/désactiver le mode Absence
-
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Automatismes.
-
Activer/désactiver le commutateur à bascule pour activer ou désactiver le mode Absence.
NOTE: Si le mode Booster est actif, le mode Absence diminue la température cible de tous les radiateurs boostés, si la valeur de Booster est supérieure à la valeur du mode Absence.