Showing 2,251 - 2,260 of 9,870 results

Page 226 of 987
  • Configurar o dispositivo

    PowerTag Control – Guia do utilizador do dispositivo

    Energia (ou na divisão onde o PowerTag está atribuído) e selecione o dispositivo que pretende configurar Também pode abrir o ecrã de detalhes do dispositivo, tocando em Definições do dispositivo no painel de controlo. A Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee
  • Emparelhar dispositivos adicionais

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Emparelhar dispositivos adicionais Emparelhar dispositivos adicionais Emparelhar dispositivos adicionais Para emparelhar PowerTag adicionais, é necessário atribuir-lhes uma etiqueta. Isto ajuda a identificar facilmente o PowerTag adicional instalado para diferentes cargas e a registar a energia
  • Edición de un momento

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de un momento Edición de un momento Edición de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee editar y toque . En la pantalla Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono . Cambiar el nombre del
  • Identificar o dispositivo

    Sensor porta/janela Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode identificar o sensor a partir de outros dispositivos disponíveis na divisão. No ecrã Inicial, toque em . Ative o sensor (prima a tecla de função). Toque em Dispositivos Sensor de
  • Identificar o dispositivo

    Sensor temperatura/humidade Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode identificar o sensor a partir de outros dispositivos disponíveis na divisão. No ecrã Inicial, toque em . Ative o sensor (prima a tecla de função). Toque em Dispositivos Sensor de
  • Tilanteen poistaminen

    Exxact – Multiwire LED-painikesäädin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Lisätietoa Koti näyttö, napauta Automaatiot . Siirry kohteeseen Hetket, etsi poistettava tilanne ja napauta . Lisätietoa Tilanneeditori näyttö, napauta Poista (A) ja napauta OK B).
  • Tilanteen poistaminen

    Exxact - Liiketunnistin LED-painikesäätimellä – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Lisätietoa Koti näyttö, napauta Automaatiot . Siirry kohteeseen Hetket, etsi poistettava tilanne ja napauta . Lisätietoa Tilanneeditori näyttö, napauta Poista (A) ja napauta OK B).
  • Configuración como instalador profesional

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    profesional solo está disponible si ha cerrado la sesión de la aplicación. Para cerrar sesión en la aplicación, navegue hasta Configuración de la cuenta y pulse Cerrar sesión. Para configurar el sistema Wiser como instalador profesional: En la pantalla de bienvenida, pulse Empezar (A). Pulse
  • Modo Confort

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Modo Confort Modo Confort Modo Confort El Modo Confort es una función inteligente que ayuda a alcanzar la temperatura establecida para el momento en que la calefacción está programada. Mejora la comodidad térmica ajustando el valor de consigna antes de la programación horaria y garantiza que la
  • Criar uma automatização

    Tomada Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Ao utilizar a aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas
Page 226 of 987