SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Configuración como instalador profesional

La aplicación ofrece el menú Instalador profesional para configurar un sistema Wiser y añadir dispositivos sin tener que estar conectado.
NOTA: La opción de actuar como instalador profesional solo está disponible si ha cerrado la sesión de la aplicación. Para cerrar sesión en la aplicación, navegue hasta Configuración de la cuenta y pulse Cerrar sesión.

Para configurar el sistema Wiser como instalador profesional:

  1. En la pantalla de bienvenida, pulse Empezar (A).

  2. Pulse Instalador profesional (B).

  3. Seleccione su país en la lista.

La pantalla Añadir dispositivos le permite añadir un hub

/controlador
al sistema. Consulte Conexión a la red Wi-Fi® temporal del hub
/controlador
y Conexión a Wi-Fi® para añadir y configurar el hub
/controlador
.

Para Hub 2.a generaciónHubR 2.a generación solo: También puede descargar firmware en su aplicación, que actualizará el hub durante la configuración. Consulte Descarga del firmware del hub en la aplicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.