DUG_PTC_WH-05

Configurar o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode configurar o dispositivo de acordo com as suas preferências.
Pode configurar o dispositivo através do ecrã Detalhes do dispositivo.
  1. No ecrã inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Energia (ou na divisão onde o PowerTag está atribuído) e selecione o dispositivo que pretende configurar

SUGESTÃO: Também pode abrir o ecrã de detalhes do dispositivo, tocando em Definições do dispositivo no painel de controlo.

A

Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

  • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

  • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

  • Sinal fraco (< -79 dBm)

  • Sem sinal (o dispositivo está offline)

B

Tipo: Toque para alterar a etiqueta de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO: Também pode selecionar a opção Personalizado no final da lista e selecionar uma etiqueta personalizada.

C

Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

D

Localização: Toque para atribuir o Dispositivo a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização.

E

Definições avançadas: Toque para alterar o tipo de Saída e o estado da cablagem, Consulte definições avançadas.

F

Identificar: Toque para identificar o dispositivo. O LED de estado pisca a vermelho e os dispositivos de iluminação conectados ligam/desligam de forma intermitente, após a identificação bem-sucedida do regulador de luz.
Toque em OK quando terminar de identificar o dispositivo.

G

Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

NOTA:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?