Showing 2,261 - 2,270 of 9,870 results

Page 227 of 987
  • Ajuste de un horario

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de un horario Ajuste de un horario Ajuste de un horario Con la aplicación Wiser Home, puede crear o asignar una programación horaria a la toma de corriente. En la pantalla de Inicio, toque . Vaya a la pestaña Programación horaria y toque . Escriba el nombre de la programación horaria y
  • Apoio

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Apoio Apoio Apoio A página Apoio fornece-lhe os recursos essenciais e as opções de assistência. Desde encontrar soluções a comunicar erros, é o lugar certo para resolver problemas e obter ajuda. Em Definições da aplicação, clique em Apoio. Menu de apoio: Ajuda Fornece assistência geral aos
  • Desligar um dispositivo secundário

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    antes de desligar um sensor de fumo Secundário. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição Desligado/Auto. Mantenha pressionado o botão de teste/silêncio e, simultaneamente, rode o interruptor de alimentação para a posição de ligado. O LED de modo de espera liga-se durante 3
  • Exemplo de uma automatização

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Esta demonstração exemplifica como criar uma automatização que fecha o Estore quando a Porta está aberta durante a Noite. Aceda a Automatização > para criar uma automatização. Para adicionar uma condição
  • Room Details

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Room Details Room Details Room Details In the Room details screen, you can check and change Room specific options, like a list of Devices assigned to a Room or changing the name of the Room. Some devices have specific options and settings. For example Open Window Detection, when a Radiator
  • Room Details

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Room Details Room Details Room Details In the Room details screen, you can check and change Room specific options, like a list of Devices assigned to a Room or changing the name of the Room. Some devices have specific options and settings. For example Open Window Detection, when a Radiator
  • Adiar os alertas do dispositivo

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Adiar os alertas do dispositivo Adiar os alertas do dispositivo Adiar os alertas do dispositivo Bateria fraca Quando a bateria está fraca, o LED de espera pisca a cada 48 s, junto com um sinal sonoro. Pode adiar a indicação de bateria fraca durante 10 horas premindo o botão de teste/silêncio uma
  • Resolução de problemas

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução O termóstato não está a responder ou a aplicação não está a medir a temperatura. Falha de energia ou geração de Hub Wiser reiniciada. Pós-falha de energia, a geração de Hub Wiser necessita de até 15
  • Eliminación de un momento

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento Con la aplicación Wiser Home se puede eliminar el momento existente. Para eliminar un momento: En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Momentos, seleccione el momento que desee eliminar y toque . Toque Eliminar (A). Lea el mensaje de confirmación y toque OK (B).
  • Eliminación de un momento

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
Page 227 of 987