DUG_Termostato do radiador_WH-07

Resolução de problemas

Problema

Causa possível

Solução

O termóstato não está a responder ou a aplicação não está a medir a temperatura. Falha de energia ou geração de Hub Wiser reiniciada. Pós-falha de energia, a geração de Hub Wiser necessita de até 15 minutos para recuperar até ao normal.
O termóstato aparece offline na aplicação ou o LED central está a piscar.
  1. Sinal fraco entre o Hub Wiser e o termostato.

  2. As pilhas necessitam de ser substituídas no termóstato.

  3. O termóstato foi reposto através da interação humana no dispositivo físico.

  1. Volte a associar o termóstato na aplicação.

  2. Substitua as pilhas e volte a calibrar o termóstato, consulte Substituição das pilhas e Calibração do dispositivo

  3. Reconfigure o termóstato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?