SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Apoio

A página Apoio fornece-lhe os recursos essenciais e as opções de assistência. Desde encontrar soluções a comunicar erros, é o lugar certo para resolver problemas e obter ajuda.

  1. Em Definições da aplicação, clique em Apoio.

  2. Menu de apoio:

Ajuda

Fornece assistência geral aos utilizadores. Toque na opção para abrir a ligação da secção de FAQ de se.com e as informações de contacto para o apoio ao cliente. Os utilizadores podem aceder a esta secção para encontrar soluções para problemas comuns ou procurar orientações sobre como utilizar funcionalidades específicas na aplicação.

Estado do sistema Wiser

Toque para verificar o estado atual do sistema Wiser.

Carregar registos

Esta opção permite-lhe carregar ficheiros de registos se tiver identificado problemas na aplicação. Quando toca na opção, surge uma janela pop-up que lhe permitirá descrever o problema. Clique OK para gerar um número de ID para este problema e, em seguida, contacte a equipa de apoio da Schneider para obter assistência adicional.

NOTA: Os registos devem ser gerados de imediato quando o problema acontece e o número de ID é necessário para registar uma investigação mais aprofundada do problema.

Mostrar o tipo de ligação da aplicação

Esta opção apresenta informações sobre o tipo de ligação que a aplicação está a utilizar. Indica se a aplicação está conectada através da Internet local (quando o telefone e o Hub estão na mesma rede Wi-Fi®) ou através da nuvem (quando o telefone usa dados móveis ou está conectado a uma rede Wi-Fi® diferente da do hub). Se esta função estiver ativada, pode ver o estado da ligação diretamente a partir do ecrã inicial da aplicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?