Showing 2,531 - 2,540 of 9,859 results

Page 254 of 986
  • Safety Information

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
  • Redefinir o PIN através da aplicação eSetup

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Redefinir o PIN através da aplicação eSetup Redefinir o PIN através da aplicação eSetup Redefinir o PIN através da aplicação eSetup Se perder o código PIN da eSetup, poderá redefinir o código PIN para o valor predefinido através da aplicação eSetup. Ligue a EVlink Home Smart para ativar o Wi-Fi
  • Interruptor

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Interruptor Interruptor Interruptor Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do interruptor simples, editar ou atribuir uma nova localização, identificar e eliminar o interruptor simples do sistema. A configuração do dispositivo mostrado para um interruptor simples pode ser feita para um
  • Schedules

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Schedules Schedules Schedules Set a Schedule to define the specific time for changing the state of the device. The Schedule changes the device's state based on the events set at a chosen time. If you need to reverse/change the state at a different time, add another schedule event. Example 1: Event
  • Assigning an Action to the Wireless switch

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    screen, shows that the Action is successfully configured. The Top Left key is configured with Light Switch: On. When assigning a push button to control a dimmer or a shutter, it is important to know that you can set a specific percentage for brightness or shutter position. For example, if you configure a
  • Assigning an Action to the Wireless switch

    Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    screen, shows that the Action is successfully configured. The Top Left key is configured with Light Switch: On. When assigning a push button to control a dimmer or a shutter, it is important to know that you can set a specific percentage for brightness or shutter position. For example, if you configure a
  • Acerca do documento

      Same topic found multiple times in this document:
    emergência, passos para a resolução de problemas e especificações técnicas, juntamente com suporte de integração para sistemas de casa inteligentes. Nota de validade As características dos produtos descritos neste documento destinam-se a corresponder às características disponíveis em www.se.com. Como
  • Utilizar o dispositivo

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo O painel de controlo do aquecedor de água permite-lhe ligar ou desligar o dispositivo e monitorizar o consumo de energia. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador de divisão onde está a Tomada >
  • Dynamic Tariff

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Energy Management Tariff Electricity. Tap (A) and select Dynamic. Tap (B) to set the contract limit. Contract limit is already set when pairing the main PowerTag as Grid. Refer to Pairing the main device . Select your contract limit (kVA/A/kW) size from the dropdown menu, then tap and enter a value
  • Para emparelhar o dispositivo Airzone com o Hub Wiser

    Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    -requisito: Para emparelhar os dispositivos Airzone com o Hub Wiser: Os dispositivos Hub Wiser e Airzone devem estar atualizados com a versão mais recente. Ambos devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi. A aplicação Airzone Cloud pode ser utilizada para conectar dispositivos Airzone a uma determinada
Page 254 of 986